Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM
采购的LDC1000EVM今天寄到了,下载了EVM的软件进行测试,有几个问题:
1、我现在使用的电脑上无法对LDC1000参数进行设置,寄存器里的数据也不会自动读出来;同事的另外两台电脑上没有这个问题。这是什么原因?操作系统都是32位的winxp。
2、使用原装EVM板,按照youku网上的LDC1000介绍视频进行参数设置,设置到3.6MHz谐振频率时,在调整目标和测试板距离时,Rp值的变化很不敏感。按照最小值2.5kHz来测试,Rp值的变化反而更敏感一些。这样是否正常?
3、在0~1mm距离内Rp值变化范围很大,在1~2mm距离内Rp值变化范围变小,2mm之外Rp值几乎不变。这样是否正常?可否检测到更远的距离变化?
4、在距离固定时,Rp值不像介绍视频里那样是一条笔直的直线,而是在上下一个范围内振荡,增加谐振频率的振幅可以减小振荡幅度,这样是否正常?还有什么参数可以减小这个振荡幅度?
5、在GUI上,测试的电感值一直显示“inf uH”,为什么没有电感值显示?