This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1278漂移问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

按官方推荐原理图做了ADS1278的测试板,精度还可以,能到17位。但是温度漂移严重,输入短路情况下,测量值从0x001200能漂至0x002100,测量数据不断上升。测量干电池的电压,20分钟内测量值从801.205mV上升至802.782mV,且一直上升。用风扇吹电路板,测量值便下降,用一小块冰块放在放大电路附近,数据依然缓慢上升,但是将冰块放在ADS1278附近,数据便下降。初步判断ADS1278温漂太大,但是数据手册上写的温漂不至于这么大。 不知是不是因为芯片没焊好,下面焊盘沒焊上造成的,我是自己手工焊的,用热风枪吹上的,但目前芯片在工作吋并不发烫,40度左右。 请指教!
  • 从这个情况看, 非常符合温度因素的影响, 不过你的温度可能不反映芯片内的温度.

    看看如何增加温度补偿吧

  • 您好,如何做温度补偿?我怎么知道该芯片的内部温度?我只能测量环境温度,环境温度和芯片内部的温度有关系吗?数据一直在上升,好像1小时左右数据才基本稳定住。

  • 我也遇到这种情况,我认为不是温度的事情,是片子本身会存在这个问题,不知道你后期是怎么解决这个问题的。我因为采集的是交流信号,到后期可以用相关算法把直流去掉,所以目前不为这个事情而烦恼。

    如果您有了答案,可以给大家分享一下。

  • 我也没找到好办法,现在是开机一个小时后,数据才基本稳定,我就是这么凑活着用的,希望TI官方给出解决方案。
  • REF5025(8ppm)和ADC(1.5ppm)都在漂,同时还要考虑通道串扰(次要)

    主要是REF在漂;你放到REF5025上面是试下

    设计上你需要辅助自动短路调0;

    可能出于成本考虑

    基准实际需采用深埋齐纳基准

    评估板电路没有在差动放大器和VREF管脚上设立关联电路;

    就此电路而言可以在REF5025后加入适当负载(即和C5并联焊上,差不多750欧姆),可以让REF发热加大,尽快温度稳定,具体多少适宜你要去试,和PCB散热性能有关的。

  • 你这个问题解决了吗?我用1216也漂,不过是向下漂