This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

什么原因导致芯片失效?

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

故障现象:xtr111芯片及电路板表面无异常,无异味,正常电源电压输入为12Vdc,4,5引脚配置5.6k和8.2k电阻,上电5脚输出电平为0V,电路电流端无输出,正常应该是4-20mA输出才对,更换芯片后一切正常。

请问是哪些原因导致的芯片失效呢?

  • 将这个芯片换回去还是有问题吗?

    可以先测试一下各个引脚的阻抗,如果正常的话再换回去看看是否有问题!

    损坏芯片的原因有很多,静电、浪涌、瞬态过压、过流等

  • 没有再换回坏片,可以确定是已经坏掉了,换回的意义不大,因为在更换之前为排除虚焊,重新加焊过的。

    已经通过测试后才出故障的,所以静电应该排除吧,

    浪涌过电压的可能性很大,但是前面加着tvs管并没有损坏,之前有过单独损坏tvs管的,可能是tvs起作用了保护了后级电路,这次tvs并没有故障!

    过流的原理是什么呢?

    这个芯片输出级有电阻限流保护的,即使过流损坏,整个芯片不至于都损坏掉吧,应该损坏相应的一部分才对吧?

  • 失效前电路有无异常呢