Hi
使用ADS1675REF开发板,具体如下:在adcpro相同的配置的情况下。
我给开发板供电9V,-4V,5V,共3种电源,输入单频点模拟信号100k,功率0dBm,采集后,显示主信号-12dBFs(这个理论值正确),但它的
SNR只有36.81dB,SFDR只有27.1dB。
ADS1675REF的软件显示的截图,输入单频点模拟信号10k,功率10dBm,采集后,显示主信号-0.51dBFs,但它的
SNR只有98.8dB,SFDR只有102.1dB。
指标差距好大,请问为什么?