各位老师,
在我的设计中,INA333的输出直接和ADS8556输入相连,中间加了一级RC滤波,参数为200欧姆,10uF。在实际测量中,AD输入端电压和实际转换出来的结果的偏差较大。还有,INA333正负输入端均接地时,后端转换得到的值为1FFCH左右。以上这些问题是否说明我的运放输出和AD输入之间存在阻抗不匹配问题?如何是,我是否可以通过串接电阻来进行阻抗匹配,该串接多大?
谢谢!
注:INA333采用双电源供电,供电电压为+/-2.5V。ADS8556的HVDD=+12V,HVSS=-12V,AVDD=+5V,BVDD=3.3V。