Other Parts Discussed in Thread: ADS7813, ADS8698
各位TI的大神们:
请教下,鄙人最近在开发一款数据采集系统,底端的传感器是0~10V模拟输出的,想在TI的网站找一款24位的直接能采集0~10V电压信号的芯片,竟然没找到,绝大部分都是最大支持到5.25V的模拟信号输入的ADC。
那么请问:
1、TI到底有没有能直接采集0~10V模拟信号的ADC芯片?;
2、如果没有这样的ADC,那么对于采集0~10V模拟信号的情况下,官方推荐的做法是什么?能否提供下专门的技术文档;
小弟以前做数字信号处理的,模拟这块菜得很,不要见笑!
谢谢!