各位TI的大神们:
请教下,鄙人最近在开发一款数据采集系统,底端的传感器是0~10V模拟输出的,想在TI的网站找一款24位的直接能采集0~10V电压信号的芯片,竟然没找到,绝大部分都是最大支持到5.25V的模拟信号输入的ADC。
那么请问:
1、TI到底有没有能直接采集0~10V模拟信号的ADC芯片?;
2、如果没有这样的ADC,那么对于采集0~10V模拟信号的情况下,官方推荐的做法是什么?能否提供下专门的技术文档;
小弟以前做数字信号处理的,模拟这块菜得很,不要见笑!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好的,谢谢!请问是否有相关的技术说明文档,或者给出简单的电路示意也可以!谢谢!
这个倒是没有相关已发布的文档,使用一片轨到轨的运放做不大于1/2倍的放大电路就可以了,不过由于这样的话把信号反相了,建议使用分压加跟随器,如二楼说的
您好 请问ADS7813在输入断线情况下输出为什么不是0或最大值 而是一个1.7几V左右稳定的电压值 我的设计电路是直接参考数据手册的 我邮箱 1223202945@qq.com 知道答案可以直接联系我 谢谢
又仔细看了一下datasheet 采用正负10V的输入范围,确实会有这个情况 当初设计这个时候的考虑是什么 区分断线与短路吗
请问,ADS7813采用±10V输入范围的设计方案,如何保证断线状态仍然输出0?