Other Parts Discussed in Thread: ADS126X-CALC-TOOL
你好,我们们正在使用ADS1262这个芯片进行数据采集,采集频率是100HZ, 我看到ADS1262可以配置FIR 模式的滤波器。但是资料中没有说明怎样可以配置FIR 滤波器的系统?
请问能给出相关的配置例子吗?谢谢
你好,我们们正在使用ADS1262这个芯片进行数据采集,采集频率是100HZ, 我看到ADS1262可以配置FIR 模式的滤波器。但是资料中没有说明怎样可以配置FIR 滤波器的系统?
请问能给出相关的配置例子吗?谢谢
关于ADS1262的FIR滤波器的相关内容,请参考数据表的9.3.10.2 FIR Filter章节和ADS126X-CALC-TOOL工具:
在FIR滤波器模式下,可用数据速率限制为2.5、5、10和20SPS
请参考Table 9-5. FIR Filter Bandwidth和9.6.5 Mode1 Register (address = 04h) [reset = 80h]