现在用的是STM32驱动ADS1274,使用SPI方式读取数据,
看资料说该管脚用于使多通道同步采样,对于SYNC这个管脚的控制还有些迷惑,
是在每次读取数据的时候都要对它进行拉低再至高的处理,还是只需在每次上电的时候进行一次就可以了呢,CLK时钟是一直存在的,
现在的情况是:需要不定时的读取ADS1274的数据结果。就大神出来指点一下。小弟先谢谢啦!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在用的是STM32驱动ADS1274,使用SPI方式读取数据,
看资料说该管脚用于使多通道同步采样,对于SYNC这个管脚的控制还有些迷惑,
是在每次读取数据的时候都要对它进行拉低再至高的处理,还是只需在每次上电的时候进行一次就可以了呢,CLK时钟是一直存在的,
现在的情况是:需要不定时的读取ADS1274的数据结果。就大神出来指点一下。小弟先谢谢啦!
现在的情况是,若将SYNC直接接到3.3V,可以读到四个通道的数据,若将SYNC做拉低再拉高的处理后就只能读到1个通的数据。。。。
求解。。。
sync低脉冲的脉冲宽度至少要一个CLK的时钟周期才能拉高
CLK的频率是5MHz(周期200ns)
加的延时都3us了,还是不行,下面是读取四个通道的数据。经常会出现0值。。。。不稳定啊,如果直接将SYNC接高电平,就可以像第一组数据一样了。。
到底哪里出了问题啊。。求解
***************
3487676
3508842
3483524
3488854
***************
3487744
0
0
0
***************
3487918
3506176
0
0
***************
3487926
3508224
0
0
***************
3145728
0
0
0
***************