Other Parts Discussed in Thread: TLC3578, TLC2578
我使用TLC3578芯片,苦于其基准电压采用4V的。
没有现成的4V的ref,需要调整的。较为繁琐。
请问,如果我采用2.5V、4.096V、5V的电压基准芯片,
对ADC结果会有什么影响?
是否可以使用?
有什么好的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不推荐用4.096V的基准参考电压,因为这样做误差非常大,不仅仅是乘一个系数(4.096/4)进行重新定标,原因是输入电压部分的电路导致的非线性offset可调(如见datasheet: www.ti.com.cn/.../tlc2578.pdf 第38页。
推荐使用TL431B做一个4V的基准电路,见datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tl431.pdf,分压电阻尽量选精度高的电阻,按照TL431B精度0.5%,电阻进度0.1%,做出来的4V电压实际精度可在0.5%以内,效果非常不错。
就是不想调试麻烦,不想调整电位器的大小
按照4.096V的基准,就会造成测量范围小于+-10V
按照3.3V的基准,就可以达到+-10V的测量范围,只是重新定标 (3.3V/4V),这样是否可以?
重新定标 (3.3V/4V)会有非常大的误差。
之前的案例,用4.096V代替4V做参考电压时,实际误差非常大,即便乘一个系数(4.096/4)也无法调整。主要原因是输入电压会受此基准电压影响(见datasheet: www.ti.com.cn/.../tlc2578.pdf 第38页。)
见datasheet: www.ti.com.cn/.../tlc3578.pdf 第三页输入采样电路:
实际输入电压受REFP/M影响,当输入为10V时,REFP=4V,REFM=0V,经过计算实际采样输入电压刚好是4V,形成满刻度。
而当输入是10V时,而REFP=4.096V,REFM=0V,经过计算实际采样输入电压约为4.0377,不足满刻度4.096.
也就是说,如果您采用其他基准电压,因为输入部分的电路,满刻度会有所变化,所以datasheet里参考电压定义是4V,而不是4.096V. 如果要坚持采用其他参考电压,在datasheet第十八页的数模对应关系也不再成立,需要重新推导。