现在手上有一产品动态称重设备,可接20路桥压式称重传感器,传感器信号为+-20mv,现在每一路是采用AD620仪表放大器和OPA2277U运放漏波的方式放大至+-10V,3片模拟开关芯片ADG408到ADC芯片,ADC芯片是ADS8505i.
想请救大家几个问题,
1、AD620和OPA2277U组合还有没有更好的芯片。
2、20路传感器的激励电压源,采用什么样的电源,12V,0.8A,这电源一定要超低温漂,超低波纹。现在采用的是AD587+TIP42C扩流方案,感觉不是很好!
3、AD620和OPA2277U供电正负12V,采用什么样的电源较好!现在采用的开关电源模块+TPS7A4901和TPS7A3001,感觉波纹有点大。
以上几个问题还请大家多多指教!!!