Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, ADS1294R, ADS1294, ADS1292R
TI的FAE你好,
我司正在用贵司的ADS1294R和AFE4490开发一款小型的移动监护仪,目前所有硬件电路和软件以及算法基本调通,但是还是遇到一些问题,现在还不能确定是IC本身的性能问题,还是我们使用不当造成的。问题如下:
电极脱落检测。
1、电极脱落检测采用设置上拉和下拉10M电阻实现,但是比较阈值设置为90%,在测试过程中发现有时无法正确判断电极状态,通常误报电极脱落。如果阈值设置为70%,基本上可以。该现象是否正常?应该怎样设置最为合理?
2、按照datasheet上的原理,当导联脱落上下拉电阻使能后,在导联不连接的情况下,在电极导联端测到的电压应该接近电源轨,但是实际测量电压为1.2V左右,TI的DEMO板电压也大概在1.2V左右,能否解释一下。
3、在个别情况下,电极上的电压始终为2.5V(-2.5V~2.5V供电),导联连接上模拟器,电压仍然无法正常,重启动后正常。偶尔有发生。
4、当采用上下电路进行电极脱落检测时,漏电流达到0.2uA,不符合标准要求。可否有更加可靠的方式?以前的设计采用上拉40M的电阻实现。
不知道ADS1294的电极脱落检测功能是否能够满足标准和可靠性要求,请赐教?否则只能另外增加电路进行导联脱落检测了。
呼吸。
呼吸设置:频率32KHZ,相位112度,增益为4。
1、再进行模拟器和人体测试是噪声和最小阻抗分辨率都能够满足要求,但是在测试过程中我司有两台FLUKE的300B模拟器,用其中一台模拟呼吸测量波形很好,另外一台波形就很差,进行人体测试没有发现异常。不知道ADS129R的呼吸功能是否有客户已经做成产品上市,临床反馈怎样?
AFE4490:
血氧已经完成,正在进行弱灌注和抗运动性能性优化,弱灌注比我们现有的血氧模块略差,但是基本可以做到0.1%(FLUKE模拟器模拟)左右,对于一个新的solution,有些美中不足,更加详细的还在研究中。
关于以上问题请赐教,谢谢!