Hi
目前使用ADS1191打算想做ECG訊號擷取以下有幾個問題:
1.PGA增益有問題
IN1P和IN1N給一個1.5V的基準電壓作為共模電壓,並且單純提供IN1P在IN1N之間給100mV的壓差。但是從PGA1P和PGA1N量到的電壓沒有放大六倍,約只放大1.7倍。原因為何?有甚麼要注意的地方,能否提供建議。(AVDD和DVDD都設定為3.3V、AVSS和VDGND為接地,RLD關閉,ch1set_reg=0)
備註:我可以正常讀寫Register。
2.ECG_RLD 電路
若要量測ECG訊號是否可以如附件所示開啟RLD功能、RLD1P和RLDN enable、,並將訊號分別從IN1P(右手)、IN1N(左手)、RLDOUT(右腳)、RLDREF_IND=0,這樣的話是否可以從PGA1P和PGA1N量測到放大後的ECG訊號?
BRs
Stephen