dlp4710evm 是dlp4710+dlpc3439+dlpa3005
我想质询下关于将dlp4710EVM的三个led换成色轮需要怎么配置?
问题一:我需要使用dlpc3439 配置色轮上颜色顺序以及分布比例信息来控制DMD
问题二:API文档中提到的sequence header attributes中包含look和sequence结构,
其中look是表示white point?这white point感觉是表示色轮的起点。
如果是色轮起点,在flash中保存的look编码所对应的sequence信息是否可以添加或者修改
问题三:因为在dlp4710EVM中 color sensor是连接到msp430的引脚上,如何保证色轮上颜色和dlpc3439控制DMD 对应一致