您好!
TIDA-01226参考原理图中,
在USB接口附近使用了一颗TLV70033DDC芯片(U47),目的是什么?
该芯片,可以将来自外部USB主机的5V电压(CY_VBUS)转换为3.3V电压(USB_LDO_3.3V),
由于回路中的FB21未安装,所以USB_LDO_3.3V并没有被使用,U47部分电路应该可以删除吧。
如果修改电路,不安装FB20,而安装FB21,那么即使整个信号板的电源并没有接入,
似乎U48桥接芯片也可由USB_LDO_3.3V供电,而正常启动。
不过即使这样,由于后端的FLASH并未上电,U48的启动意义又在哪里呢?
是为了预防,在信号板未上电的情况下,来自外部USB的5V电源电流,经由U48的P19脚,流向其他电路吗?