TI工程师,你好
在以DLP470TE(ECD)作为显示器、采用 激光&Color Wheel&Phosphor Wheel 作为光源的设计当中,有以下两个问题,敬请帮助解答:
①关于DLPA100:根据DLP470TE规格书中的推荐设计,使用了DLPA100作为Wheel驱动。是否可以换用PMD1000?硬件和软件完全兼容还是需要修改设计?
②关于FPC插座Pin数:470TE+双4422方案,LVDS信号之间必须用GND隔离吗?我看到有人在470TP+双6421方案中使用了2个仅100Pin的FPC插座,TP与TE在Pin数方面有不同,还是他们删减了隔离GND?
以上,谢谢。