问题1:您好,我们目前使用光机厂提供的dlpc固件,想要通过I2C读取固件的版本号进行管理。尝试了0xD2和0xD9寄存器都读到的是0,0,224,4。光机厂也不清楚如何写入版本号,以便我们能够通过0xD2或0xD9读出版本号。
请提供写入版本号的方法
问题2:我们通过DLPC34xx Controller API User's Guide 里的参考代码已经可以通过I2C进行固件升级,但是参考代码没有写入后的校验(重新读取进行verify)步骤。
请问dlpc是否支持升级的校验功能,如果支持请提供方法
谢谢!