Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, , DLPA3000
您好,想基于dlpc3432+dlpa3000+dlp230gp做测试,参考的TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico qHD 显示参考设计 | 德州仪器 TI.com.cn这个设计,找不到gui与固件的下载地址,请问我该在哪下载
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,想基于dlpc3432+dlpa3000+dlp230gp做测试,参考的TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico qHD 显示参考设计 | 德州仪器 TI.com.cn这个设计,找不到gui与固件的下载地址,请问我该在哪下载
您好,目前刚收到板子,没有光机,如果要下载固件的的话,不连接dmd也是可以的吧
您好,目前已将固件下载到flash中,固件为FWSel_DLPC3432_DLPA3000_AC_pm1_i2c0x36_v7p4p2,软件为DLP LightCrafter Display v7.4,连接dmd与led,上拉proj_on,光机没有连,软件也没有连上,resetz为2.4v,请问有什么可能的原因吗
按照https://www.ti.com/lit/gpn/dlpa3000
30页测量时序。
您好,测了电压,除了VRST,VBIAS,VOFS不对外,能测到的电压,信号电平都是对的,intz为1.8v,resetz为2.5v,1.8v,2.5v,5v,5.5v,1.1v均正常,请问限制VRST,VBIAS,VOFS电压没有起来的因素有哪些
系统没有识别到DMD,检查链接DLPC3432和DMD之间
您好,测试发现3432没有工作,上电flash程序没有写入到3432中,flash已烧写固件,供电正常,晶振正常,host_irq为3.3v,请问会是什么原因
您好,这几天能测的基本都测了,电路上来说觉得没有问题,pcb加工与贴片也没有问题,时序上看,dlpa3000正常启动的,电压正常,3432不工作,所以3432的输出点,tstpt点都没有输出,上电flash中程序不加载,固件是FWSel_DLPC3432_DLPA3000_AC_pm1_i2c0x36_v7p4p2。
目前怀疑3432芯片不好,这个可能比较小,还有就是会不会是固件不对。
您能提供您的邮箱,我将我的pcb发给您,您帮我参考下吗?
您好,这几天能测的基本都测了,电路上来说觉得没有问题,pcb加工与贴片也没有问题,时序上看,dlpa3000正常启动的,电压正常,3432不工作,所以3432的输出点,tstpt点都没有输出,晶振PLLI没有电平,PLLO没有波形,上电flash中程序不加载,固件是FWSel_DLPC3432_DLPA3000_AC_pm1_i2c0x36_v7p4p2。
目前怀疑3432芯片不好,这个可能比较小,还有就是会不会是固件不对。
您能提供您的邮箱,我将我的pcb发给您,您帮我参考下吗?
如果24M晶振都没有起振的话,建议你先检查3432的供电以及贴片是否正常。另外确认一下原理图和TI参考设计TIDA080002对比是否有出入。由于DLPC3432是0.4mm的小封装,建议你检查一下PCB的走线通断情况。
您好,3432的供电通过去耦电容端测出是对的,贴片的话除了3432是bga的我们测不了之外,其他都是ok的,测过pcb裸板,spi部分,晶振部分等都是走线都是通的,显示板原理图和080002基本一致,只是去掉了dsi部分,换了fpc接口和灯板接口,不影响初始化。
proj_on上拉之后,我可以测出VDD_PLL的电压是1.1v的,这个晶振不起振还有可能的原因吗;
flash中程序加载应该在3432只有3.3v_sb电压供电时就可以加载吧?
您那边可以从你们的dlp230gp系统中backup出一个固件吗,我想试一试
和3432的固件没有关系,先定位晶振不起振的问题。可以先检查一下3432的1.8V和3.3V供电,是否到芯片管脚还有电。如果VCC_INTF用的是3.3V,确认一下你的晶振规格书是否也是3.3V的。
DPP_PLLI不是应该是3432给的吗,跟晶振应该没有什么关系吧,无源晶振PLLI有输入,PLLO才有输出吧,现在是PLLI没有输入
请教一下,用的dlpa3000生成1.1v,1.8v电压,1.8v电压起来的时间需要在1.1v电压起来之后吗
无源晶振是由芯片内部供电的,所以建议你检查DLPC343x的VCC_INTF电压。
您好,我测了dlpa3000产生的1.1v,1.8v,3.3v电压,proj_on上拉后,1.1v电压先起来,10ms左右之后1.8v,3.3v电平起来;VCC_INTF连的dlpa3000产生的3.3v,proj_on上拉后在去耦电容上可以测到电压是对的,bga里面测不到
对3432来说,供电顺序应该是对的吧
供电时序没有问题,如果还是没有晶振波形的话建议重点检查一下PCB本身是否有问题。可以测试一下BGA焊盘上所有电源网络是否通的。如果做了若干块PCBA的话,可以换一块板子再测一下。