Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478,
在数据手册中 dlpc3478 的 64页DM_LS_WDATA 和DM_LS_RDATA 等长要求在200mil 以内
而在dlp3010规格书里面第三页只提到 LS_WDATA 的内部封装长度,如果要做等长,没办法做等长,要怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DLP3010 规格书
LS_WDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.16
LS_CLK PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.89
LS_RDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) ?????
dlpc3478 规格书
DMD_LS_WDATA DMD_LS_RDATA 以DMD_LS_CLK为参考 最大等长失匹配长度为±0.2 (±5.08) in (mm)
如果链接起来 使用 LS_RDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) ????? 这个数据是缺失的
DLPC3478/DLP3010 参考设计https://www.ti.com/tool/TIDA-080003
LS_WDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.16
LS_CLK PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.89
LS_RDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 0
这样话的 我主板控制100mil dlp3010画的板子 也要最大控制在100mil 内 要是不知道这个值(芯片内部长度),我也不知道是多少?
实际上芯片内部的长度都有可能大于±0.2 (±5.08) in (mm) 这样的话 和规格书的出入很大 也不知道出来的多少?
到时候不知道会不会发生不良?
LS_WDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.16
LS_CLK PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.89
LS_RDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) ?????
光机做的FPC 没有考虑LS_RDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 的内部长度,只是按照dlp3010提供的数据
LS_WDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.16
LS_CLK PACKAGE NET LENGTH(mm) 7.89
LS_RDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 0
做的等长,但是问题来了 LS_RDATA PACKAGE NET LENGTH(mm)内部长度和LS_WDATA PACKAGE NET LENGTH(mm) 如果一样,按照这7.16mm(只是猜测)的计算,实际差别都是281mil 如何保证200mil ?
dlpc3478规格书里面的要求,
DMD_LS_WDATA DMD_LS_RDATA 以DMD_LS_CLK为参考 最大等长失匹配长度为±0.2 (±5.08) in (mm)
要怎么保证200mil 以内,这个是个问题?
所以最终的要解决这个问题等长匹配问题,还是需要原厂提供数据的,实际上我问光机那边多次,他们也是没有这个数据,因为规格书里面没有。
还是麻烦你帮忙问问。解决一下这个问题,不胜感激!!!
请参看dlo3010 datasheet关于等长的说明
(1) The length matching values apply to PCB routing lengths only. Internal package routing mismatch associated with the DLPC34xx controller or the DMD require no additional consideration.