Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM, DLPLCR95EVM, DLPA200, DLPC410
我购买了DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板+DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块 评估板,在上电前想确认如下内容,请各位帮忙
我查看 “DLPU040ADLP® Discovery 4100 Development Platform User's Guide” 资料
1. “ J11 is used to enable/disable the second DLPA200 ” 请问是 在J11上插上短路子,是使能 第二个DLPA200 吗?我的EVM 组合 需要短路吧?
2.“ P17 Confirm all five J2 jumpers are in place ” “P29 EXP电压配置 ”请问 J2 短路子插在什么位置是符合我的应用的? 3.3V短路子位置 “1-2” 短路子 如何插?哪边是 1脚?
3.“P30 J4配置 ”,我的应用 如何配置?0-1 1-2 分别是 插座的什么位置?
4.同理“ P31 J5 J7 J10 ” 我的应用如何配置,短路子分别 放到 插座什么位置