TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DLP3021-Q1: 动态地面投影常见问题解答

Part Number: DLP3021-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021LEQ1EVM, DLPC120-Q1

器件型号:DLP3021-Q1 
主题中讨论的其他器件:DLP3021LEQ1EVM、 DLPC120-Q1

此常见问题解答页面旨在作为用户评估和开发动态接地投影 (DGP) 解决方案的完整指南。DLP3021-Q1 是 TI 推荐用于 DGP 应用的 DMD 芯片组。

I.  入门和评估流程:

1)      我该从何处下手?

要确定 DGP 技术是否适合您的应用,请首先查看用于动态地面投影的评估模块和软件工具入门技术文章。TI 建议用户购买 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块,以获得实际操作经验,从而观察完整电子和光学子系统的性能。

2)      运行 DGP 评估模块需要什么?

有关运行 DLP3021LEQ1EVM 的硬件设置和软件要求的概述,请观看以下视频:

DLP3021LEQ1EVM 包含运行评估模块所需的所有硬件,但用户需要下载并安装以下软件:

DLP3021LEQ1EVM 评估模块用户指南包括安装和下载每个软件工具的详细说明和过程。

3) 如何自定义 DGP 评估模块的图像/视频内容?

II.定制 DGP 硬件:

1)      我是否应该将 DGP 评估模块原理图用作我自己设计的参考?

DLP3021LEQ1EVM 设计文件

DLP3021LEQ1EVM 光学设计和概述

247 系列 DMD 安装和电气互连信息

采用封装 FQR(系列 247)3D-CAD 几何形状的 DLP3021-Q1 DMD

2)      是否有任何第三方光学供应商可以帮助我进行设计?

TQ Technology(中国台湾/欧盟)

iView Displays(中国)

Sunny Optical(中国)

ZKW(欧盟)

Osram(欧盟)

Sekonix(韩国)

Coretronic(中国台湾)

3)      如何确定解决方案的亮度要求?

动态地面投影应用要求

DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC — 动态地面投影亮度估算计算器

4)      如何确定我的解决方案的内存要求?

DLP3021-Q1 动态地面投影系统设计

5)       如何使用我自己的主机控制器与 DGP 评估模块通信?

DLP3021-Q1 FPGA 用户指南

MSP430 示例代码

6)      如何将实时视频数据发送到 DGP 评估模块?

DLPC120-Q1 而不是 FPGA DMD 控制器。