您好,
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题。
发生问题时,测试与主板的I2C通讯正常,使用的是Trigger in模式,不投影后,测试Pattern Ready信号波形一直是高电平。
(工作正常时,Pattern Ready信号是低电平,Trigger in 信号发送后,Pattern Ready信号由低到高;I2C 配置9Eh:stop->Reset->start后,
Pattern Ready信号重新变为低电平。)
烦请帮助指点一下这个问题,
谢谢.