This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3432: DLPC3432+DMD_230GP 再没有对应的EVM 的情况下,如何通过GUI修改bitch file ,并融合到IMG固件中。

Part Number: DLPC3432
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000,

你好,TI的FAE!

      目前我使用你们的DLPC3432+DLPA2000+DMD_230GP 芯片组合已经正常点亮了DMD,由于使用的是官方的固件,开机后会先自动进入DLPC3432的内部测试模式,然后才受IIC控制进入外部视频模式。

      现在的问题是我们这边想去掉这个内部测试模式,第一方面是内部测试模式里面设置的LED电流很大 700MA,我们这边不需要这么大电流,并且启动电流过大,对输入电源有更高的要求。第二方面是开机后进入测试画面这         个正常使用时会感觉不是很好。

    我查看资料发现要修改启动模式,发现需要修改bitch file 文件 ,并且需要通过官方的GUI来进行修改,但是官方的GUI 里面并没有支持 DLP3432+230GP的组合,请问我改如何修改bitch file 文件,并融合到IMG固件中。