我参考以下文档的原理图设计了一块线路板,但是目前无法烧录boot程序和应用程序:
DLPDLCR471TPEVM Formatter Board Electrical Design Files
我测试了DLP6540芯片的供电,当 SW_PROJ_ON置高时, 根据供电时序可以为DLP6540正确提供 1.15V ,1.8V,1.21V,3.3V电压。
我也尝试测试了DLP6540的晶振引脚,当SW_PROJ_ON置高时,晶振有正确起振。
但是当我参照 ,以下文档,将 GPIO_64 (HOLD_BOOTZ) 引脚置0,并尝试使用USB进行FLASH编程时,发现USB无法正确自举,并与计算机建立连接。
DLPC6540 编程人员指南 (Rev. A) |
请问,是我的操作步骤有所遗漏吗。还是我的操作有错误,
请帮我一下。