Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310, SN65LVELT23
CDCLVP1216RGZT芯片的差分输入接口如何接入40MHz的有源晶振作为芯片输入,差分输出如何利用变压器转成单端输出,我的系统同时需要产生16路时钟,所以必须要一个同时输出16路的单端信号,所以想利用变压器转成单端信号输出,该芯片的后级输入要求的是单端高阻态信号,所以我应该如何阻抗匹配(本人现在还是菜鸟级别,在此特别感谢帮忙耐心解答的各路大神)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310, SN65LVELT23
CDCLVP1216RGZT芯片的差分输入接口如何接入40MHz的有源晶振作为芯片输入,差分输出如何利用变压器转成单端输出,我的系统同时需要产生16路时钟,所以必须要一个同时输出16路的单端信号,所以想利用变压器转成单端信号输出,该芯片的后级输入要求的是单端高阻态信号,所以我应该如何阻抗匹配(本人现在还是菜鸟级别,在此特别感谢帮忙耐心解答的各路大神)
你好,非常感谢你的回答,我的系统同时需要产生16路时钟,所以必须要一个同时输出16路的单端信号,所以想直接用变压器转成单端信号输出,请问此芯片能转吗?
你可以先用一个1转2,然后再用两个1转8的芯片。
这样也比16个变压器便宜
谢谢您的建议,可是我已经买了这个芯片,现在就是不知道这个能不能接成单端输入和单端输出模式
这个片子单端输入没问题,但是输出为LVPECL的差分输出。Jiali Chen1 说:谢谢您的建议,可是我已经买了这个芯片,现在就是不知道这个能不能接成单端输入和单端输出模式
恩,我现在的问题就是想知道这个芯片的LVPECL差分输出能否有什么方法转换成单端输出
可以用SN65LVELT23这种LVPECL转单端LVTTL转换芯片实现。但是这个是2路的,如果用8片的话比较占空间了。