我想請教一下如何用codeload配置我的時鐘, 具體情況是這樣的:
我的PC和USC2ANY呈現聯結狀態,但是我無法使用SPI去設置我的寄存器, 無論我怎麼load device都沒有反應, 所以我懷疑是不是SPI聯接根本沒有建立. 于是我在網上找到了下面的圖:
圖上表示我需要聯接pin3(SCLK), pin5(GND), pin7(MOSI)只寫不讀, pin9(CS) 到 LMK上, 請問我的理解是對的嗎? 還有codeload的port set up是怎麼一回事, 關于我的配置需要怎麼設置?
thank you