Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, TL331
我在产品中使用用CDCE913 (3.3V) 做PLL, 因为Vctrl 的范围是0~1.8V的, 所以参考设计的此脚加了一个比较器做箝位(到1.8V),
我的问题是?
1.我是否可以在鉴相器输出端(低通滤波前)用一个3.3V->1.8V 的电平转换器, 而不用这个箝位比较器。
2.如果可以, 在性能方面有什么不同?
3. 说明一下,这个箝位比较器是怎么工作的?
请帮助解答,谢谢各位!
图片来自 TI Scaa088