请问CDCE62002是否具备稳定的相位跟随功能.
及输入时钟和输出时钟的相位差是否固定.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入输出之间的相位不是固定的。每次上电都可能不同。但是一旦上电配置后,就固定了。
您好,我是不是可以理解为,每次锁定的相位都不一样.但是一旦锁定这个相位值就会固定在某一个随机的点上?
另外,我们想做的设计里面是想对一个并行信号的随路时钟进行去抖.如果无法保证每次上电相位差先相同的话.
这颗芯片就没法用了.您能推荐一个具有相位跟随功能的芯片吗?
你可以看LMK04808.它有zero delay功能,就是输入和输出的相位是同相的
LMK04808可以使用内部的VCO不用外部的么?能满足我以下需求么?如果有更简单的芯片给推荐一下
1、时钟抖动原来为±100pS,需要至少降低5倍
2、同时支持74.25M和148.5M两种频率且入和出的相位不变
LMK04808当然可以使用内部的VCO。优先推荐使用。
能满足你的两个要求
有更小封装的么,空间有限PCB放不开,原来用62002可以放开是5mm*5mm。
我只用一个IO入时钟,一个IO出时钟都是单端信号,看看能不能用小一点封装的
没有小封装的 哭呀
可以用62002,然后自己调整输出相位。麻烦些