你好,最近我在设计HDMI光端机,我设计的大概框图我画了一下,请帮你看看有什么问题,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,最近我在设计HDMI光端机,我设计的大概框图我画了一下,请帮你看看有什么问题,谢谢!

HDMI的Clock可能超出DS92LVxx的pixelclock的频率。
目前的HDMI 光端机的方案,是基于4芯光纤,HDMI的4路TMDS信号,通过4颗并行的光模块进行传输。
单纤方案,相比较而言,Chart 2的方案比Chart1能传输更高的数据率。
DS92LV0421是4对LVDS 数据下,pixel clock 75MHz, 直接接HDMI, 有一路LVDS输入是空的。
TFP501输出24bit RGB,可以用到DS92LV2421的最高75MHz Pixel Clock。
Hi Honghui,
补充一下,方案1,不可实现,DS92LV0421接收LVDS信号,HDMI输出是TMDS,是经过8b/10b编码的。
2)和上面分析一样,方案2可行,可支持高清 720P.
3)要支持1080P60,需要HDMI 转SDI,然后传输。方案HDMI-> FPGA+DS32EL0421(SDI)
Hi Honghui,
看来你对此很了解。DS32EL0421/0124 是针对安防类应用的LMH0340 /LMH0341 cost down version. 二者可做兼容设计,pin脚有些不一样,软件相同。 所以当然可以用LMH0340替换ds32EL0421.
FPGA 作用TMDS转换成5bit LVDS.
Hi Honghui.,
FPGA IP core 可以从TI免费得到,只需签一个NDA.你可以找TI的代理商,让他们联系对应的TI销售,他们就会去帮你做这个事情。时间大约两周。