Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421, DS92LV2421, DS32EL0421, LMH0341, LMH0340
你好,最近我在设计HDMI光端机,我设计的大概框图我画了一下,请帮你看看有什么问题,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421, DS92LV2421, DS32EL0421, LMH0341, LMH0340
你好,最近我在设计HDMI光端机,我设计的大概框图我画了一下,请帮你看看有什么问题,谢谢!

HDMI的Clock可能超出DS92LVxx的pixelclock的频率。
目前的HDMI 光端机的方案,是基于4芯光纤,HDMI的4路TMDS信号,通过4颗并行的光模块进行传输。
单纤方案,相比较而言,Chart 2的方案比Chart1能传输更高的数据率。
DS92LV0421是4对LVDS 数据下,pixel clock 75MHz, 直接接HDMI, 有一路LVDS输入是空的。
TFP501输出24bit RGB,可以用到DS92LV2421的最高75MHz Pixel Clock。
Hi Honghui,
补充一下,方案1,不可实现,DS92LV0421接收LVDS信号,HDMI输出是TMDS,是经过8b/10b编码的。
2)和上面分析一样,方案2可行,可支持高清 720P.
3)要支持1080P60,需要HDMI 转SDI,然后传输。方案HDMI-> FPGA+DS32EL0421(SDI)
Hi Honghui,
看来你对此很了解。DS32EL0421/0124 是针对安防类应用的LMH0340 /LMH0341 cost down version. 二者可做兼容设计,pin脚有些不一样,软件相同。 所以当然可以用LMH0340替换ds32EL0421.
FPGA 作用TMDS转换成5bit LVDS.
Hi Honghui.,
FPGA IP core 可以从TI免费得到,只需签一个NDA.你可以找TI的代理商,让他们联系对应的TI销售,他们就会去帮你做这个事情。时间大约两周。