Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC184
HI TI:
SN75LBC184为商业级芯片,手册表明使用温度范围0~70℃,我们应用的室外环境温度会达到零下,这种环境温度过低情况下会对SN75LBC184产生什么影响?会把芯片击穿损坏吗?
若温度不是导致芯片击穿损坏的主要原因,那还会有哪些因素可能会导致芯片损坏呢?我们在实验室测试没有损坏过,只在现场应用时,有时会出现损坏问题。请帮忙分析下原因,非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC184
HI TI:
SN75LBC184为商业级芯片,手册表明使用温度范围0~70℃,我们应用的室外环境温度会达到零下,这种环境温度过低情况下会对SN75LBC184产生什么影响?会把芯片击穿损坏吗?
若温度不是导致芯片击穿损坏的主要原因,那还会有哪些因素可能会导致芯片损坏呢?我们在实验室测试没有损坏过,只在现场应用时,有时会出现损坏问题。请帮忙分析下原因,非常感谢~
建议您在0~70℃环境温度中使用,若外部环境温度达到零下,将会影响芯片的性能参数,导致芯片无法正常工作。
Hi Mickey,
温度过低时,芯片不能正常工作,应该不会导致芯片击穿烧毁的吧,那还可能会有哪些因素会导致芯片击穿呢?
供电或者通信时?在实验室测试很久都不会烧坏,应用到现场时,损坏率高达20%,请问有遇到这种现象的么?十分感谢~
对于 SN75LBC184,我们不建议在零下使用,如果您在零下使用SN75LBC184,会出现很多不可预测的后果。建议您可以选择一款可以工作在零下的芯片。