现我们公司想做一款数据采集还原系统,1块AD采集板采集汽车上的40路波形信号,然后通过LVDS数据线传送给20个终端进行还原,传输距离大概是50米以内,最大波特率估算是128Mbps,这个总线系统类似485总线系统。
问题:
请问有没有类似的应用,或者说有没有一种芯片和MAX485类似,但是波特率要大得多,百兆bps的。
有的话能否推荐几款芯片,价格尽量低一些的,容易买到的。
谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现我们公司想做一款数据采集还原系统,1块AD采集板采集汽车上的40路波形信号,然后通过LVDS数据线传送给20个终端进行还原,传输距离大概是50米以内,最大波特率估算是128Mbps,这个总线系统类似485总线系统。
问题:
请问有没有类似的应用,或者说有没有一种芯片和MAX485类似,但是波特率要大得多,百兆bps的。
有的话能否推荐几款芯片,价格尽量低一些的,容易买到的。
谢谢!!!
那你可以选择M-LVDS多点器件,最多可挂接32个设备 ,SN65MLVD201,SN65MLVD203,SN65MLVD205等。
一对多点的话,EIA-644-A标准的就可以。
DS90LV011A数据手册中没有给出距离vs 速率的关系,但是50m的距离不短,建议加repeater或者equalizer提高距离,防止信号衰减。
目前项目上打算采用MVLDS芯片实现多点互联,正在测试的SN65MLVD207芯片。采用TI推荐的评估板测试。发现收发波形不一致。 希望各位可以提供一个完整的Mlvds设计方案(,QQ2016779848)。
大侠,目前新手一名,正在探索期。
发送时钟200M,接收时钟400M。采用串行异步时钟同步。
由FPGA直接输出数据到板上数据输入端。
收发波形在数据速度达到30M以上,会出现部分高电平信号丢失。
是不是时钟太高的问题》?希望您指点一下