Other Parts Discussed in Thread: ISO7231M
各位老师,好!
在使用ISO7231M时出现以下异常情况,示意图如下:
有三种情况:1、INB输入有高低变化时,OUTB始终为高,50片出现两例。
2、上电出现7231发热,LED灯微亮。测得INB引脚电压1.8V,OUTB引脚电压1.4V。重新上电正常,50片出现1例
3、上电7231不发热,LED灯微亮,重新上电正常。未测量此时电压。共出现3例。
以上都未用示波器观察具体波形。但下来测试时,做了一个实验:用直流稳压电源从0V至3.3V上调(串接了1K电阻)输入至INB引脚,发现在1.2v-2.1V区间,INB引脚振荡。
请各位老师帮忙分析下可能存在的原因,谢谢!