Other Parts Discussed in Thread: FPC401
作者:Guilherme Borba
机架式(ToR)交换机、路由器、服务器和存储器等各种当今高速通信设备是数据中心最前沿、功能最强大和最精心设计的主角。这些设备包含的电路令人印象深刻,多个端口实现25Gbps以上的速度,还有复杂的开关专用集成电路(ASIC)和复杂的信号调理设备。
容易忽视的是,对于每个高速端口(小型可插拔接口(SFP)、四通道小型可插拔接口(QSFP)、串行连接小型计算机系统接口(SAS)等),有四至九个与该端口相关的低速信号需要管理。这意味着,对于高端口计数系统(例如48端口ToR开关),可能有超过400个低速信号。这会用到很多电线!
为了管理所有这些信号,典型的设计实施涉及高引脚数现场可编程门阵列(FPGA)、I2C多路复用器、移位寄存器、LED驱动器和额外的印刷电路板(PCB)层。这些方法难以实施,电路板很拥挤,并且不易扩展——直到现在,都是如此。TI的FPC401四端口控制器为这一设计挑战提供了更简单的解决方案。
获得的系统使电路板信号路径减少了100倍,FPGA引脚数量减少了100倍,消除了许多占用空间的分立元件,并且整体简化了端口管理——见图1。
图1:传统解决方案与基于FPC401的解决方案
FPC401将多达56个端口的所有低速信号集成到单个快速I2C总线(高达1MHz)或串行外设接口(SPI)总线(高达10 MHz)中,大大降低了线路复杂性并简化了设计可扩展性。FPC401四个端口中的每一个端口都具有三个输入、四个输出和一个I2C主机,从而实现对下游模块的完全控制。有关SFP和QSFP连接的示例,请参见图2。
图2:用于典型应用的FPC401简化原理图
每个输入具有中断生成功能,可向主机报告重要事件,例如未插入的模块。有多个通用输出,以及两个专用输出,具有先进的LED驱动能力,可控制闪烁和亮度。每个端口的I2C主机独立工作,可以同时读写所有端口。FPC401具有简化系统软件的功能,例如定期预取模块数据和处理模块I2C协议故障。最好的部分是,FPC401足够小,可以安装在SFP或QSFP封装下方,在电路板的底部。
可下载的C函数库使FPC401可以集成到您的系统中成为一个无缝的过程。FPC401EVM 评估板可让您使用自己的主机控制器或板载MSP430™微控制器测试FPC401的功能。
在高速应用中可能很容易忘记许多低速信号,通过FPC401的帮助,您可以快速实现这部分电路,将您的焦点转向设计中更重要的高速部分。
其他资源
- 了解更多关于FPC401端口控制器的信息。
- 下载FPC401数据表。
- 对高速系统感兴趣?查看Eye Doctor博客系列中的博客文章