This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI的板子DRV2605LEVM-MD,驱动六个并联线性马达,会损坏驱动板吗?

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, MSP430F5510, DRV2605L

TI的板子DRV2605LEVM-MD,驱动六个并联线性马达,导致损坏板子(3.3V电源与GND 短路);马达驱动电压我用的是USB 5V供电。

还是没有搞明白具体是什么原因损坏的,是因为马达负载内阻太小导致吗?若是也应该是损坏2605L这颗元器件呀,不应该是3.3V与GND 短路。

目前还没有找到板子具体的损坏位置,可能是MCU MSP430F5510损坏了,它只有PWM管脚与2605L有连线,其他的都没有直接的物理连接。

大神帮忙分析一下,此不良现象的可能原因,谢谢。

  • DRV2605LEVM-MD驱动六个并联马达,那么驱动电流够不够呢,首先要确定每个马达需要的电流大小,DRV2605LEVM-MD的带载能力是否够,另外就是电源能够提供的电流大小是否够。

  • 留个LAR马达并联,是接入在DRV2605L的OUT+与OUT-之间的,Motor Driver 2605L使用5V供电的。系统使用的电源5V的带载能力在1A。

    即便是带不动负载,也不能将单片机部分的3.3V导致与GND 短路呀。暂未拆机单片机430,目前已经排查到单片机MSP430 。其余外围与3.3V相连的器件都以做拆解排查。

    这个损坏异常问题到现在还没有具体头绪,不明白是马达导致损坏,还是这个开发板硬件设计就脆弱不适合做马达的测试验证。

  • 目前已确认是MCU  MSP430F5510损坏(电源口与GND short,且P3.0、P3.1与GND 短路)。

    这个DEMO板子的布线不好,也只能做DEMO简单功能展示使用了。