Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A
在sata3.0链路使用该芯片调整信号,在芯片后端使用示波器测试。
发送端使用intel的工具强制发LBP码型,后端用示波器解析。发现比较奇怪的现象:1、抓取LBP码型最开始的波形解析有误,但经过一段时间后得到的解析数据却都是对的。2、从整个波形图上看,最开始的波形有一定的过冲,后面波形就平稳了。请问这些原因是什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A
在sata3.0链路使用该芯片调整信号,在芯片后端使用示波器测试。
发送端使用intel的工具强制发LBP码型,后端用示波器解析。发现比较奇怪的现象:1、抓取LBP码型最开始的波形解析有误,但经过一段时间后得到的解析数据却都是对的。2、从整个波形图上看,最开始的波形有一定的过冲,后面波形就平稳了。请问这些原因是什么呢?
开始解析有误,指的是发送同步码K28.5之后的一小段时间。
通过示波器解析8b/10b编码,发现K28.5之后的一小段时间有错误,但之后就没有错误了
恩看到波形了,逻辑是对的,但是开始波形有一段过冲,是不是测试环节不稳造成的,因为如果通讯不正常,有可能是芯片引起的问题。
过冲是一个问题,另外主要是发现一开始的部分解码错误,这前面的误码应该会影响设备的链接吧?
你好。不是由测试环境不稳造成的,其实过冲只是其中一个表象,导致误码的主要原因是码间抖动,也就是相邻bit间的时间间隔有较大变化。
在这段码型之前,SATA链路处于0mV状态。突发LBP测试码型,DS125BR800A均衡后输出的码流在起始阶段就出现了图示的错误,过一段时间之后就正常了。很明显,在起始阶段DS125BR800A没能对信号做出正确的均衡。
所以我们怀疑是否DS125BR800A的EQ均衡器从0mV输入的IDLE状态切换到正常工作状态有一定的时延?这样的话对OOB信号会有很大的影响,因为OOB信号都是从0mV状态突发一串波形得,OOB信号如果不能被正常的传输到DS125BR800A后端SATA设备,SATA链路协商就会不稳定。我们后来在DS125BR800A后端连接上SATA电子盘测试,确实链路协商很不稳定,经常发生电子盘找不到的故障。