Other Parts Discussed in Thread: LMK04906
我需要一个能够提供倍频+延时功能的电路:我的初始频率是50kHz,方波,在示波器阻抗为1兆欧的时候,测得的电压是5.10V,在阻抗为50欧的时候大约是2.20V。延迟时间大概在200-300ns左右。需要电路可以编程可调(可能需要其他被倍频和延时),不知道LMK04906
是否符合我们的需要。
学科背景:高分子科学,对于电子电路不了解
对TI的了解:同学介绍
谢谢各位技术员了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
选择时钟芯片时,大致需要考虑:
第一,输入输出频率范围
第二,输出通道数目的要求。
第三,输出电平要求什么标准,比如,LVDS, PECL,LVCMOS等
另外,LMK04906这款集成双PLL,根据你的描述来看,单PLL应该就可以。