913: mode管脚,10K上拉,100K下拉,配置为使用image sensor的时钟。 PDB管脚上拉。
我选用的sensor在上电后不输出pclk,需要对sensor寄存器配置才有输出,也就是说913上电后捕获不到pclk时钟。目前可以通过上位机读写913的寄存器,但是无法读写sensor的寄存器。用示波器测了913的SCL和SDA管脚,均没有波形输出(一直高电平)。请教如下问题:
(1)913没有捕获到pclk,是否能使用其内部时钟正常工作?
(2)为什么913的SCL和SDA没有输出?是寄存器设置问题还是913没有正常工作?
非常感谢!