Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102
目前想出一个125Mhz的单端时钟,有源晶振这个时钟频率的电源电压为3.3V的,2.5V电源电压的不好买。于是乎想用一个3.3V电源的晶振,然后晶振输出经过CDCLVC1102 buffer一下。
目前想法是: CDCLVC1102 供电用2.5V,然后3.3V的输入时钟能CDCLVC1102 能接受么?
看到手册上6.1 Absolute Maximum Ratings 写的VIN最大是VDD+0.5V,那么就是说CDCLVC1102 在2.5V电源条件下,VIN最大就3.0V。可是手册表格下面又提了一句说最大是4.6V(This value is limited to 4.6 V maximum)。而且在手册的6.3章节 Recommended Operating Conditions,对输入高电平仅提了一个最小值,也没有提到安全的最大值。
这就费解了,到底在2.5V电源条件下,CDCLVC1102 的VIN能接受3.3V的时钟么?
多谢指教....