Other Parts Discussed in Thread: DS90C124
您好
我司在调试ds90ur905对接ds90ur910 遇到如下问题
1.ds90ur905 0地址寄存器 只有配置11(11: DS90C124 Mode)才可以看到差分信号输出,但在910端始终没有信号输出。
2.905端其它配置输出的fpd2波形都是这样
3.烦请帮忙给出905/910 的I2C 的配置信息
非常感谢 期待您的回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90C124
您好
我司在调试ds90ur905对接ds90ur910 遇到如下问题
1.ds90ur905 0地址寄存器 只有配置11(11: DS90C124 Mode)才可以看到差分信号输出,但在910端始终没有信号输出。
2.905端其它配置输出的fpd2波形都是这样
3.烦请帮忙给出905/910 的I2C 的配置信息
非常感谢 期待您的回复
抱歉,没有直接的I2C配置可以参考。建议是按照register map进行配置。如果具体寄存器,大家可以一起讨论。
另外,除了I2C,那么硬件部分有没有问题?各个引脚电压是否正常?上电时序是否没问题?
我进到BISTEN模式
pass 为高
lock 为高(1.6V)
进到normal模式
905的【0】地址配置0x05
【2】地址配置0x40
910端lock和pass都为低
波形见附件
请帮忙看一下 是哪里出的问题 谢谢了