大家好,
有10/100M 光/电以太网芯片推荐?支持光电切换,工业温度,接口MII/RMII,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是需要PHY芯片吗?支持10M/100M,MII,RMII接口的PHY,工业温度范围的比如DP83848,DP83822都可以。
您这里的光电转换,具体是指的什么应用?芯片内部集成光电信号转换功能吗?
Dp83620,DP83822 都可以即支持光线,也支持网口。
DP83822H是支持光纤的。以太网要接网络变压器,光纤要接电容耦合。芯片都是直接接到MAC层的设备上的,支持MII RMII RGMII接口。如果是FPGA的话应该才需要你自己编程吧,MCU都集成了MAC层驱动
hi xunliang,
1.这种芯片我们是有的,您可以查看一下DP83849IF,这颗芯片有2个port,可以同时支持一个光纤口,一个RJ45接口;
2. DP83822H只有一个port, 理论上只能同时实现一种接口,并需要通过硬件配置您所需的接口方式。您所说的方法不是TI推荐的接法,无法确认可行性。
Regards
Robin Liu
如果对您有帮助的话,还请帮忙确认下哈,谢谢