This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DP83849IF的单光口通信问题



我最近购买了DP83849IF-EVM的DP83849IFVS 基本产品评估和客户演示板(具有 FX)的板子,但是我个人水平的问题,我暂时不太敢直接调试,我现在希望用PORT B的光口发送MII口接收的FPGA以太网数据,请问我如何供电比较好(我看到有一个POE CONNECTOR的器件不知道如何使用)、以及JUMP有哪些需要更改的地方(我暂时不需要网口转光口模式,但是我看到PORT A的H2019与PORT B的H2019是反向的,虽然没有连接,但是会影响到我单独使用这两个口的独立通信吗?)请问能给我一个比较精简的说明吗?

  • POE CONNECTOR是需要单独的一个子板连接的。关于这块Demo的使用以及Jump的连接方法,建议您先看下EVM user's guide,按照里面的步骤搭建调试即可。www.ti.com/.../snlu081.pdf
  • 我在MII_5V供电,然后没有改任何jump,我现在一上电,LED_SPEED A常亮,我用PORT A能够发出数据,但是发送一段时间后,就断了,Link和ACT/COL就开始闪,然后上位机就收不到数据了。之后,我换到PORT B,程序没变,但是一点数据都收不到,我把PORT B的FX_EN已经拔了,你说的snlu081手册我是翻译后看的,可能有些地方由于翻译问题我不是很理解,希望能帮忙解答一下我的以下几个问题:1.为何我的PORT A会出现连接突然中断 2.我想用PORT B的光口发送以太网数据包,请问我有哪些JUMP需要调整?我觉得AN0是H FX_EN使能,应该就是100BASE-FX, Full-Duplex这个模式,我应该能直接能从光口输出数据,为何现在PORT B没有数据?(现在我PORT B的LINK 长亮 SPEED 灭 ACT闪烁)感谢能帮我解决一下以上疑惑,本人还是在校学生,经验不足,感谢感谢
  • 我的SPEED灯不知道为什么是灭的,我FX-EN是使能的,理应是100M-FX, Full-Duplex模式,为何SPEED灯不亮?跪求解决。。。。心急如焚/(ㄒoㄒ)/~~