Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292, SN74CBTLV3257
我目前在使用SN74CBTLV16292做2选1的信号切换,示波器测量时候发现一个问题:
2个输入信号中任何一个,在接到16292内部的500Ω下拉电阻时候,信号电平被明显拉低了,由3.3V变为了2.9V。
这个情况如何解决啊?原因是啥,如何分析这个现象。
以前用过SN74CBTLV3257,是4如2选1的芯片,内部没有下拉电阻,不存在把输入信号拉低的现象。
多谢指教....