各位,有些关于TMDS181/TMDS171的功能模式问题咨询:
1、Retimer模式时是否包含Redriver功能?
2、为什么模式设置为crossover (redriver-retimer)模式?
3、如果全范围设置为Retimer模式会有什么缺点吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢您及时的回复!
还有些问题请帮解答,问题较多,请见谅。非常感谢!
1、以下是我的理解,不知道理解的是否正确?请指教,谢谢!
TMDS181主要具有EQ模块、CDR模块(PLL)、Driver模块。
Retimer mode时包含全部功能。
Redriver mode时跳过CDR模块,仅有EQ和Driver模块,并且这时的EQ和Driver的性能与Retimer mode的完全相同。
CDR功能只有在高速率情况时才有有意义(高速率情况时才会产生较大的jitter和skew影响),所以芯片会推荐设置在Crossover模式。
如数据手册中寄存器0Ah 1:0功能描述,我可以通过I2C强制切换到Retimer或Redriver模式。但是这是不推荐的。
2、我们是想把TMDS181作为source application,驱动15m @24 AWG线材。
您说的retimer 模式没有redriver 功能。为什么没有Redriver功能?我的知识有限,我理解的Redriver仅仅是带有Vswing 控制、预pre-emphasis 功能的驱动器。您认为的Redriver功能有哪些?retimer模式没有redriver的什么功能?
3、如果我通过I2C将芯片设置在“11 – Retimer mode across full range 250 Mbps to 6 Gbps”状态,低速率时开启CDR功能对应用会有什么影响吗(例如兼容性或其他方面)?或者我需要注意些什么?