Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B
大家好:
我使用PCI2050B做CPCI背板的槽位扩展了,PCI2050B做成了扣板形式。它不能正常工作,问题如下:
1,系统板插好,不扣PCI2050B板,系统板可以正常启动,一切正常。
2,系统板插好,扣上PCI2050B板,系统无法启动,并且系统间隔相同时间自主复位。我能测到系统板输出给PCI2050B的P_CLK,P_RST也正常拉高,没有拉低。但我测PCI2050B的所有S_CLKOUT,都测不到,奇怪的是,系统板复位后,能捕捉到S_CLKOUT,但也只是一次,随后消失,继续不输出。系统板再次复位,PCI2050B就会再次输出S_CLKOUT,但还是一次,随后消失。这种情况只要不掉电,既会重复。
3,背板和PCI2050B桥板都是自己做的,并且自己焊接。一共焊接3套,两块背板,用3块桥板换着插,现象同描述2.但另一块背板,插上系统槽,不扣PCI2050B板,也不能启动,并且系统板会滴滴滴的响10声。。。
一时没有找到头绪,请大家帮忙想想问题出在哪?万分感谢。