由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TUSB1002A: USB 3.0 转接驱动器常见问题解答 – 客户遇到的基本问题

Part Number: TUSB1002A

客户在使用 USB3.0 转接驱动器时遇到哪些基本问题

1:在连接器旁边使用 USB 3 转接驱动器时的正确交流耦合值(以 TUSB1002A 为例)

USB 连接器至 TUSB1002A RX 引脚的三个实施选项:

1.直流耦合 TUSB1002A 的 RX 引脚至 USB 连接器。无 330nF 电容器,无 220kΩ 下拉电阻器。

2.串联330nF的电容和220Kohm电阻到地,如下图所示。220kΩ 电阻器的用途是从 USB 连接器中移除 USB 器件后,在 250ms 内使电容器放电。

3.220kΩ 电阻器的线头可能会导致阻抗不连续性,从而对性能产生负面影响。假定外部元件的泄漏电流很大,足以使电容器放电,则 只使用330nF 电容,不需要再加220ohm电阻到地。

2USB3 转接驱动器的放置位置。

  遵循 HS 信号布局指导原则可使 TUSB1002A 能够恢复来自主机或器件的信号,最高可达 8 英寸 FR4 典型布线。此外,从 TUSB1002A 到 USB 连接器的 FR4 布线最高可达 4 英寸。这些建议的最大布线长度假定主机/器件提供 -3dB 的去加重,并且有一个兼容的接收器,可以减少 USB IF 为电缆 + 主机/器件预算的 14.5dB 损耗。通过调整主机/器件的均衡、去加重和 VOD 设置,这些最大布线长度可能会延长。工程师应与主机/器件制造商合作确定更优设置。