Part Number: SN65HVD23
我们现在会存在SN65HVD20D与SN65HVD23D混贴、互联的需求,两者是否可以兼容使用;
情况1 :SN65HVD20D 发送 SN65HVD23D 接收
情况2 :SN65HVD20D 接收 SN65HVD23D 发送
我比较了两者的大致参数基本一致,只在通信长度、供电电流、器件作为驱动器时有区别;当器件作为驱动器时,输入管脚悬空的情况下,输出AB信号是反的,
如果我们不存在输入管脚悬空,通信长度<10m时,这两种器件是否可以作为收发器互相兼容使用。