This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB947-Q1: datasheet 参数理解,如何表征这个参数?

Part Number: DS90UB947-Q1

你好:   在阅读DS90UB947-Q1 datasheet 的时候  有两个参数有点不好理解?

λSTXBW、 Jitter Transfer Function    (-3dB Bandwidth)

δSTX    、     Jitter Transfer Function peaking 

既然FPDLINK III 的编码数据是random,抖动传输功能是如何确定测量值的,或者说有寄存器能配置FPDLINK III 输出为 时钟码型OR固定码型,但是通篇寄存器也没有找到能配置的寄存器????

请大神能赐教、、、、谢谢.......

  • 您好,是的,这两个抖动没有给出测试条件是随机码型,我不确定是不是内部自检模式,产生的test pattern来确定的,所以我这边需要和美国工程师确认一下,然后给您答复。 给您带来不便非常抱歉。

  • 您好,您的这个问题我已经和美国工程师确认了,他的意思是这个参数和平时设计应用中没有很大的关系,作为一个参考信息,并且是个典型值,但是不对客户提供测试流程。 给您带来不便非常抱歉。