Part Number: THVD1450
你好,想請教一下
如果我的設計中,這二根腳並不會有額外的IO腳來控制資料流向,也就是收和發,收的是否是收到發的,可能由程式來設計判斷。
那這顆IC的這二根腳是否可以直接接VCC和接地,直接ENABLE。會不會有其它問題。
還是這種半雙工的IC,貴司有已經ENABLE的型號。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: THVD1450
你好,想請教一下
如果我的設計中,這二根腳並不會有額外的IO腳來控制資料流向,也就是收和發,收的是否是收到發的,可能由程式來設計判斷。
那這顆IC的這二根腳是否可以直接接VCC和接地,直接ENABLE。會不會有其它問題。
還是這種半雙工的IC,貴司有已經ENABLE的型號。
您好, THVD1450的driver输出端AB就是receiver端的输入,所以recevier的收就是driver的发。
但是需要enable driver或者receiver 才能使发送正常。 Driver的使能端DE为高有效,当DE为高时,driver enable,那么输出AB是根据输入D来决定的。同样接收端RE为低有效,只有使能了receiver端才能工作。也就是说有了使能端,当drive和receiver有不用的时候,可以disable,降低功耗。
如果不考虑功耗的问题,一直使能,比如RE接地,DE接VCC,driver和receiver一直处于工作状态,也是可以的。