Part Number: SN75DP159
正在使用SN75DP159进行HDMI输出调试, 目前发现通过输出的4K60 HDMI信号在有些显示器上可以正常显示, 有些显示器不能正常显示, 前期都已验证所有显示器对于4K60信号没有问题. 经过SN75DP159如果输出4K30的信号所有显示器都可以正常显示
请帮忙看看可能是什么问题, 通过调整输出摆幅, de-emphasis都试了没有改善.
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您是使用的EVM板还是自己的板子? SDA_SNK和 SCL_SNK 上拉阻值是多少? 建议是2Kohm。当接到显示器上时,HPD_SNK 是否为高?
另外就是关于DP159 DDC snoop mode的问题,DP159 是支持clock stretching的,如果host端不支持clock sttetching 的话,DDCbus就会中止导致无法显示。
所以确认host端是否支持clock stretching,如果不支持的话,建议DP159 使用DDC snoop mode。
参考下面类似帖子: